This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:GPIO 使用

Guru**** 2767485 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1000054/tas2563-gpio-use

器件型号:TAS2563

我们曾计划使用 TAS2563 GPIO 引脚 D6作为输入来触发内部音调发生器、但是此时我们似乎不会使用音调发生器。   

  1. GPIO 引脚是否可能具有其他功能?  例如、要发出故障情况或可通过重新初始化解决的其他问题的信号?
  2. 如果未使用 GPIO 引脚、是否可以将其保持未连接状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的团队正在研究此主题、并将尽快做出响应。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我更愿意将 IRQz 引脚用于项目1中描述的用途。 当检测到错误时、您可以取消屏蔽几个内部中断来将 IRQ 引脚下拉。

    如果不使用 GPIO、则可以将其保持悬空。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器