This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:外部 PVDD

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1000161/tas2110-external-pvdd

器件型号:TAS2110

您好!

我的客户正在使用外部 PVDD 评估 TAS2110。

数据表中对其进行了如下描述;

但是、在断电序列的几 ms 内、VBAT 超过 PVDD 超过0.7V。

他们应该改善这种情况吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    出于可靠性目的、我建议改进断电顺序。
    器件可能能够掩盖这种情况、但无法保证。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器