This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2X63EVM:如何对 TAS2X63 EVM#39;s XMOS 编解码器进行编程以发送 I2S FSYNC 信号

Guru**** 2529150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/999451/tas2x63evm-how-to-program-the-tas2x63-evm-s-xmos-codec-to-send-i2s-fsync-signal

器件型号:TAS2X63EVM

您好、Sirs、

我们从 TAS2X63 EVM 上的 XMOS 编解码器的 I2S 输出获得了 FSYNC 的脉冲信号。 您是否建议如何使用 PPC3 GUI 对 XMOS 编解码器进行编程、从而按照 I2S 标准发送50%的 FSYNC 占空比?

陈耀恩
2021年7月5日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您可以通过电子邮件直接联系我们吗? 所需工具仅供内部使用。

    或者、您也可以使用外部信号进入引脚接头。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器