This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:AVDD 和 DVDD 引脚上的电容值

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1000846/tpa3251-capacitor-value-on-avdd-and-dvdd-pins

器件型号:TPA3251

TPA3251的数据表在图25中建议在 DVDD 引脚11上使用一个1uF 电容器连接到 GND、在 AVDD 引脚14上使用一个1uF 电容器连接到 GND。 为了避免芯片内部稳压器部分受到任何(上电)浪涌损坏、可以在每个引脚上安全使用的最大电容值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们将该器件设计为在 DVDD 和 AVDD 上需要1uF 的电容。 虽然其他值也可能适用、但我们无法保证器件能够符合数据表规格、因为从未针对1uF 以外的任何值进行过验证。  

    为什么要考虑不同的电容器值?  

    此致、

    Robert Clifton