请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5805M 主题中讨论的其他器件:TAS5805、
您好、Sirs、
客户发现 TAS5805的 Linux 驱动程序发送了地址为0xFE 的延迟指令。 它是否是 TAS58XX 器件的 Linux 驱动程序的标准过程?
下面是 TAS5805的 Linux 驱动程序部分:
--------------
静态常量结构 reg_sequence tas5805m_init_mono_min[]={
/* Init */
{ 0x00、0x00 }、
{ 0x7f、0x00 }、
{ 0x03、0x02 }、
{ 0xFE、0x02 }、/* 2ms 延迟*/
{ 0x01、0x11 }、/*复位*/
{ 0xFE、0x14 }、/* 20ms 延迟*/
{ 0x00、0x00 }、
{ 0x7f、0x00 }、
{ 0x03、0x02 }、/* HiZ */
{ 0x03、0x00 }、/*深度睡眠*/
--------------
谢谢、此致、
陈耀恩
2021年5月11日