This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704C:HP 输出和保护

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2704C, PCM2706C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1000427/pcm2704c-hp-output-and-protection

器件型号:PCM2704C
主题中讨论的其他器件: PCM2706C

你好

我 有两个与 PCM2704C IC 相关的问题:

1.我认为 PCM2704C 的模拟输出等于 PCM2706C、因此也可以用于耳机?

2.模拟输出有哪些保护措施? 任何输出对 GND 短路是否正常? 输出之间的短路是否正常? 其他?

感谢您的支持

最好的 rgds  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joao、

    1.这些设备的输出能力相同,您也可以使用它们来驱动耳机。

    2.输出具有 ESD 保护功能,但不具有短路保护功能。  我们指定了16Ω Ω 的最小负载、因此应避免输出短路。  话虽如此、您可以插入一个小型串联电阻器(4 8Ω)、推荐的串联电容器将有助于避免短路情况。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul_Frost