This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:晶体要求?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1000182/pcm1863-requirements-for-crystal

器件型号:PCM1863

我们正在尝试提供24.576MHz 晶体来与 PCM1863配合使用。  数据表中似乎没有提到所需容差、漂移和 ESR 等方面。  这些信息是否可用?

谢谢、
Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    遗憾 的是、我们没有该信息、但鉴于器件具有内部 PLL、我认为如果您使用的晶体规格低于100ppm 容差、则应该可以正常工作。 也就是说、如果您 在从模式下以标准音频速率运行、那么您实际上不需要 SCKI、因为该器件具有自动时钟配置功能并且可以从 BCLK 生成内部时钟。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zak。  最好知道从模式不需要晶振。  有时我们处于主模式、现在我们看一下链路的另一端。

    Scott