This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2707EVM-U:HID 输入

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2707EVM-U, PCM2706C, PCM2704C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1000074/pcm2707evm-u-hid-inputs

器件型号:PCM2707EVM-U
主题中讨论的其他器件: PCM2707CPCM2706CPCM2704CHID2

你好

我有 PCM2707EVM-U、我想开发一款具有 HID 按钮的电路板。

我已经阅读 了 PCM270xC 的数据表、我的结论是:

PCM2707C 没有用于按钮的 HID 输入。

2.只有 PCM2704C 或 PCM2706C 具有 HID 输入。

我是对的吗?

我不确定、因为 在 PCM2707EVM-U 中、我有三个按钮连接到 HID0/MS、 HID1/MC 和 HID2/MD。 组装 PCM2707C 后、这些按钮的用途是什么?

谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joao、

    PCM2707C 没有任何 HID 输入。

    2.你是对的。

    MS/MC/MD 处于 SPI 接口的输入中。  这些 CAN、但 SPI 主机控制器会使用它们在启动时更改 USB 描述符数据、并访问一些其他内部寄存器。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul_Frost

     我想 PCM2707EVM-U 板上的按钮是否存在、因为它与 PCM2706C 使用的板相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。