This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MD:TAS5806 PPC3 GUI 生成的 CFG 没有声音问题

Guru**** 2867000 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5806MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/999397/tas5806md-no-sound-issue-with-cfg-generated-by-tas5806-ppc3-gui

器件型号:TAS5806MD

您好、Sirs、

TAS5806 PPC3的"终端系统集成"页面生成的 TAS5806 CFG 没有声音问题。 同时、它可与 TAS5806 PPC3的调优和音频处理页面配合使用。 您是否可以帮助我们确定 TAS5806 PPC3配置文件和 CFG 是否存在问题?

谢谢、此致、

陈耀恩
2021年7月5日

e2e.ti.com/.../5806_5F00_EQ_5F00_0505_5F00_2021.ppc3
e2e.ti.com/.../5806_5F00_EQ_5F00_0505_5F00_2021_2D00_No-Sound.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您是否曾尝试读回某些寄存器值、或通过 CRC 校验和验证 I2C 写入是否正常?

    同时、让我进行一些基准测试来重现此问题。 很快就会回来。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    不应存在 I2C 信号集成问题。 我们可以使用 PPC3的 I2C 监视器生成的 CFG 启动 TAS5806MD。  



    我们通过将此 CFG (5806_EQ_0505_2021_ppc3_TUNING PAGE.cfg)与 PPC3调优页面和 DirectI2C 页面写入来获得相同的 CRC 和 XOR 校验和数据。



    但是、我们得到了由"终端系统集成"页面生成的具有 CRC 和 XOR 的相同校验和以及 CFG (5806_EQ_0505_2021_END_SYSTEM_integration.cfg)、但没有遇到声音问题。


     
    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2021年5月11日

    e2e.ti.com/.../5806_5F00_EQ_5F00_0505_5F00_2021_5F00_end_5F00_system_5F00_integration.cfg
    e2e.ti.com/.../5806_5F00_EQ_5F00_0505_5F00_2021_5F00_ppc3_5F00_tuning-page.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    如果您查看"no sound".cfg 文件,格式与">"不符。

    其次、如果使用 EVM 进行测试、则需要配置 EVM 音频输入路径、这是地址0x30的写入操作。 或者、您可以进入音频处理页面并手动选择音频输入源。 设置将一直保持、直至 EVM 断电。

    谢谢!

    此致、

    Sam