This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1:数据表第13页的 eqn 1中的 RS 使用的数字是多少

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/999274/tpa3112d1-what-number-is-used-for-rs-in-eqn-1-on-page-13-in-the-datasheet

器件型号:TPA3112D1

我的客户无法从表2中的方程式1获得相同的答案。  

我正在尝试复制他们的计算-但我看不出 RS 使用了什么数字。  

您能否说明您是如何到达表中的数字的? 它不会在我们的计算中累加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该计算还考虑了 RDS (on) 损耗和布线 DCR 损耗。 表中的数据是我们在 EVM 板上捕获的实际数据、而不仅仅是计算。

    由于4*PLIMIT (4*6.97V)> PVCC,因此输出峰值电压没有限制。 VIN=1Vrms,因此 Vout rms 为10Vrms,但考虑到 RDS 损耗(RDS=0.24 Ω),如果不考虑布线损耗,负载上的 Po 应为(10^2/(4+0.24))*4/4.24=22.25W。

    如果不考虑布线损耗、Vp 应为(10*4/4.24)*1.414。 VPP 为2*Vp

    正如我标记的那样、数据是在 EVM 板上捕获的、因此应考虑布线 DCR 损耗。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在进行计算时、他们想知道您是否使用 P = V^2/R 来计算功率结果? 或者、由于您考虑了布线丢失、它必须为 P = V*I、对吧?

    谢谢、
    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我使用 P=V^2/R 来计算功率、V 是 RMS 值。  

    此致、

    Derek