This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:最小 Energysense 阈值

Guru**** 2650625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/999600/pcm1863-minimum-energysense-threshold

器件型号:PCM1863

您好!

在数据表中、我没有看到最小 Energysense 阈值的规格。 但是、EVM 仅允许您将其设置为-57dBFS。 我想将其设置为-72dBFS;但是、我注意到、当我手动将阈值设置为0x00 0x08 0x3B 时、我会得到恒定的中断触发器。 通过一些分压器更改、我可以使-60dBFS 在我的设计中正常工作、我在中断线路上看到适当的信号检测功能。

EVM 中的 Energysense 的最小可用值是-57dBFS 是否有原因? 可以在功能上使用的最小值是多少?

我使用的是标准24位有符号电平计算、与用于增益的计算相同、它似乎与工具生成的值相匹配。

-Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您使用什么信号频率来测试能量感测? 请记住、次级 ADC 没有平坦的频率响应、因此您的输入信号可能会在能量感应标志之前衰减、并且可能会衰减到低于次级 ADC 的本底噪声。  

    虽然更新了数据表、将次级 ADC 精度规格从10位更改为12位、但我相信它只有10位的精度。 这将转化为大约62dB 的理想 SNR、而实际 SNR 将略低。 因此、低于60dB 的能量感应阈值将仅从 ADC 本身的噪声触发。 另外请记住、能量感测精度仅为3dB 左右。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak、

    这就是为什么-72dB 阈值是不可能的。 我只会将输入信号的无源衰减副本路由到 ADC 上的另一个输入以用于能量检测。 信号为全带宽、1kHz 已用作测试频率。 我需要添加一些二极管来钳位信号、以防止 ADC 上出现过压。 我们将看到这对 THD 有何影响。

    我的看法是、仅在-57dB 及以上的频率下进行信号检测是有限的。 我了解技术限制、但希望看到-80dBFS 至-32dBFS 的可访问信号检测范围。 8位可用动态范围。 对于低音炮、您将再放弃20dB 左右、对我来说、这是信号检测的主要应用。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您的反馈。 我还要记住、次级 ADC 的输入阻抗为~20k 欧姆、因此您可能还需要将此因素考虑在内。 对于低音炮响应、可以在次级 ADC 中使用双二阶滤波器、使响应在频率范围内更加平坦、但当然、您仍会受到 ADC 本底噪声的限制。

    最棒的

    Zak