This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:在单声道1.1中单独驱动一个放大器

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/999679/tas5805m-driving-one-amplifier-separately-in-mono-1-1

主题中讨论的其他器件:TAS5805

大家好、

我正在使用单声道1.1模式下的 TAS5805放大器进行会议产品开发。 我们使用1安的电流来驱动高音扬声器和低音扬声器。 但我们发现、高音扬声器和低音扬声器将输出相同的单声道音频。 实际上、我们希望分离单声道音频源、高音扬声器用于高音扬声器、低音扬声器用于低音扬声器。  单声道1.1模式是否满足此要求? 我需要在 PPC3软件中执行什么操作? 感谢您的支持!

下面是有关我使用的工作模式的快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeki、

    1.1用于配置一个通道是高音扬声器/中频扬声器、另一个通道是低音扬声器、似乎符合您的要求。

    此致、

    Luis