This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:禁用 LDO

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1000092/pcm5122-disable-ldo

器件型号:PCM5122

您好、团队正在寻求您的意见。

1.是否可以禁用片上 LDO?

2.我对 rasberry PI 和 wm8805使用 pcm5122作为 I2S 时钟、而不使用模拟输出。
我能否禁用 PVDD 或 AVDD 的电源并保持 I2S、i2c 等数字功能正常工作?

非常感谢您的意见。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您无法精确禁用 LDO、但您可以为 LDOO 和 DVDD 提供1.8V 电源、这将绕过 LDO 输出。

    您必须提供所有电源输入、但您可以通过 PCM5122寄存器禁用模拟输出、这样可以节省一些功耗。

    谢谢、

    Paul