This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863EVM:EVM 应用不可用

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863EVM, PCM1863, PCM5242, TLV320AIC3268, TPA6166A2, TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1000035/pcm1863evm-evm-app-not-available

器件型号:PCM1863EVM
主题中讨论的其他器件: PCM1863、 PCM5242、 TLV320AIC3268、 TPA6166A2、 TAS5754M

我正在尝试评估 PCM1863EVM、并且我已经安装了 PurePath 控制台(PPC3)、但用于 PCM1863的应用不可用。 我想知道如何访问该应用来评估 ADC。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcelo 您好、

    PCM1863EVM 使用 PPC2框架。  您还可以在 mysecureSoftware 页面中找到 PPC2软件。

    PurePath 控制台2.

    支持的器 件:PCM186x、PCM5242、TAS5754M/56M、TLV320AIC3268和 TPA6166A2。

    软件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Collin:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Collin:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 现在一切都正常。