This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:无法读取直流信号

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/998628/tlv320adc6140-not-able-to-read-dc-signal

器件型号:TLV320ADC6140

我们已经能够使用 TLV320ADC6140成功读取交流信号、但我们无法读取直流信号。

我们将通道寄存器设置从交流耦合更改为直流耦合。 当我们读取信号时、我们得到以0V 为中心的直流信号。 尽管已针对直流耦合进行了设置、但直流偏置/失调电压仍会被移除。

我们希望使用 TLV320ADC6140四个通道中的一个来读取直流电压。 目前、我们使用通道3来实现此目的。

与通道3相关的寄存器设置:

寄存器0x46 - 0b00110000 (麦克风输入、模拟单端、直流耦合、阻抗= 2.5k Ω)

寄存器0x47 - 0b00000000 (增益- 0dB)

寄存器0x48 - 0b11001001 (数字音量控制- 0dB)

寄存器0x49 - 0b10000000 (增益校准- 0dB)

寄存器0x4A - 0b00000000 (无相位校准)

读取直流信号是否需要进行任何其他更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    ADC6140还有一个应用于所有通道的高通滤波器、默认设置为0.00025*FS。 您需要将其更改为默认配置为全通的自定义 HPF 滤波器设置。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zak

    感谢您的解决方案。 我现在还能够 读取直流电压。

     如果您能帮助理解另一件事、我将不胜感激。 我已经使用不同的直流电压输入测试了 ADC、在差分模式下、ADC6140的峰峰值电压似乎是+/- 2.63V。

    而数据表中给出的差分电压范围是2VRMS 满量程输入、根据我的理解、这意味着 ADC 的峰峰值电压 应为+/- 2.83V。

    您能帮助我理解这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    ADC 的典型满量程范围为2Vrms 差分、但由于这些器件用于音频应用、因此它们未针对直流精度进行修整、并且可能具有高达1dB 的增益误差、这意味着满量程实际上可能在低至+/-2.52Vpp 的范围内发生。

    最棒的

    Zak