This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:其内部 miniDSP 能否直接制作单音正弦波?

Guru**** 2560850 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/998718/pcm5142-can-its-internal-minidsp-make-a-single-tone-sinewave-directly

主题中讨论的其他器件:PCM5142

各位专家、您好!  

希望制作1kHz 正弦波、而 PCM5142非常适用。 如果 miniDSP 之类的内部电路可以在无需外部 I2S 数据输入的情况下直接生成此类正弦波、情况会更好?  

非常感谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、这是可能的。  在 PurePath Studio 中、有一些音调生成组件可用于此目的。  器件仍需要 SCK 的参考时钟。  因此、您仍需要提供 SCK 信号。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、您好、听起来很不错。 然后尝试获取 PurePath Studio。 看起来它是受限的、而不是公开可用的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、您好 、在生成提示音后是否应该应用其他滤波器、或者它已经达到了最佳性能? 例如、使用双二阶或其他滤波 器进一步平滑生成 的~1kHz 音调?

    非常感谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅使用带外滤波器、您仍应获得良好的性能。  从模拟角度来看、噪声应从大约190kHz 开始。