This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755MEVM:GDE -在带有低音炮的2.1模式下、BQ1块设置似乎会改变 BQ4a 块的行为

Guru**** 2513665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/998633/tas5755mevm-gde---in-2-1-mode-with-subwoofer-bq1-block-settings-seem-to-change-behavior-of-bq4a-block

器件型号:TAS5755MEVM

在带有低音炮的2.1模式下、BQ1块设置似乎会改变 BQ4a 块的行为。 例如、如果 BQ4a 在400Hz 频率下设置为巴特沃斯2 LPF、则应用后、它似乎正常工作。 但是、如果 BQ1块设置为400Hz 时的巴特沃斯2 HPF 并应用、它似乎应用于 BQ4a 块、但它不会显示在设置窗口中。 除非拆下 BQ1a 滤波器(设置为全通)、否则 BQ4a 块将无法正常运行。 发生什么事了?