This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:SPKVDD、5V 功耗

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/999105/tas2505-spkvdd-at-5v-power-consumption

器件型号:TAS2505

您好、Sirs、

我知道 TAS2505在以下条件下的功耗?

2W 输入4 Ω 扬声器输出、单声道、48kHz、最高性能、
SPKVDD = 5V ->? mA

DVDD = AVDD = 1.8V ->? mA

IOVdd = 3.3V ->? mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    通过使用输出功率(如上所述为2W)并 除以器件效率来获得电源输入、可以计算出 TAS2505的总体功耗。 然后、您可以减去这两个数字以获得功耗。 使用75%的效率(这 略低于此功率/扬声器组合的预期效率)、您将获得0.67W 的功耗。  

    希望这对您有所帮助。

    此致、  

    Justin Beigel