大家好、
您是否会在以下两个项目中查看我的客户的 TS3A227E 原理图?
BR、
SHH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 SHH、
对于 Venus 项目:
对于项目中似乎未使用的 I2C 连接、SDA/SCL 线路上有上拉电阻器、/INT 线路上有一个下拉电阻器。 但是、这些电阻器(R2030、R2032和 R2033)标记为 NI -您能否确认是否未安装这些电阻器? 此外、如果未使用 I2C、数据表建议将 SDA 和 SCL 直接连接到 VDD、并将/INT 引脚直接连接到接地、因此不需要使用电阻器。
2.电阻器 R2031指示为具有 NI 标记的电阻器。 这是 TS3A227E 上的接地感测引脚、应连接到与编解码器相同的接地-如果安装了该电阻器、则不需要在该路径上安装电阻器。
3.对于/MIC_Present 输出、请确保安装了上拉电阻器(R2038)。
4. SLEEVE、Ring2和 TIP 铁氧体磁珠-在检测过程中、从 TIP 发送信号以测量 TIP 到 RING2以及 TIP 到 SLEEVE 的阻抗。 发送的信号具有频率成分-它不是纯直流电平。 铁氧体磁珠将具有一些可能会妨碍检测的阻抗特性。 由于铁氧体磁珠的阻抗相当低、这不是一个可保证的问题、但如果确实出现检测问题、这可能是一个可能的原因。
5.音频插孔选择:此插孔似乎有7个引脚,其中第7个引脚是套筒的连接-但此连接未连接到 IC 的套筒引脚。 它连接到音频插孔的引脚6。 3.5mm 输入的 SLEEVE 必须连接 IC 的 SLEEVE 引脚-验证引脚6也将连接到 SLEEVE 引脚。
6./DET_TRIGGER:确保安装 R3459以使/DET_TRIGGER 在插入事件之前保持高电平。
对于 MC 项目:
I2C 连接-设置方式不错、但如果未使用这些引脚、我们建议将它们直接连接到 SCL/SDA 的 VDD 和/INT 的 GND -不需要使用电阻器、但应用在此设置中仍可以正常工作。
2. GND 感应-应该被连接至编解码器基准- 0欧姆电阻不应该引起过多的问题、但是这是不必要的。
3. RING2、SLEEVE、TIP 上的铁氧体磁珠-与上述项目的注释相同、它可能不会导致问题、但如果铁氧体磁珠的阻抗+ TIP 和 SLEEVE/RING2之间的路径可能会使检测算法饱和、则可能会导致检测问题。 在器件的低频时、这不应该是一个主要问题、但它可能会导致一些检测错误。
其他一切看起来都很好-我最关心 Venus 项目上的音频插孔、因为 MC 项目似乎大部分都很好-由于铁氧体磁珠可能会有一些问题、但除此之外、它看起来还可以。
如果您有任何其他问题、请告诉我、我将看到我可以做什么!
最棒的
Parker Dodson