This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:CM 电压注入- Vref

Guru**** 2920920 points

Other Parts Discussed in Thread: NE5532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/998647/pcm1863-cm-voltage-injection---vref

器件型号:PCM1863
主题中讨论的其他器件:NE5532

您好!

我在 CPM1863前面使用了一个 Birt 差分电路、因此具有很好的位置来注入 CM 电压。 这样就无需对我的信号进行交流耦合两次、这会带来好处。

我观察到 ADC 输入上的偏置电压与 Vref 相同。 我当时正在考虑将 Vref 作为偏置电压提供给 Birt 差分接收器;但是 、数据表的第9.3.1节对此提出了建议、但不考虑在外部注入 CM 电压的用例。

使用最大输入失调电压为5mV 的 NE5532、在 NE5532输出和 ADC 输入之间串联电阻为100Ω Ω 的 NE5532、这两个器件之间存在最大50µA Ω 的推挽。 不确定这是否有问题。

0.5mV 的5µA 失调电压可提供 μ A 的电势负载。

-Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    这样做是可以的、只需确保基准电压不必驱动太大的电流即可。 由于您应该将其与同相运算放大器输入连接、因此这种情况应该很好(只要您的运算放大器没有异常低的输入阻抗)。  

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。 您知道驱动范围是多少吗? 我使用相对较低的阻抗电阻器来降低噪声。 现在、我在同相输入(CM 注入点)上有一个2.49k 电阻器接地。

    缓冲这会抵消任何好处、因为我会引入更多的电路、而伺服系统的成本甚至会更高。

    但是、我认为我可以在这里增加阻抗。 ADC 本底噪声高于电阻器增加的噪声。 但是、最好知道保持 ADC 安全工作区所需的高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、请忽略最后一条评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    在这种情况下、我只会移除 R92、因为它仅用于加载 VREF 电压、这将是一个比容许值重得多的负载。 我猜测最初添加了此电路以消除偏置电流、在这种情况下、您需要将 VREF 连接到 R92的另一侧(此时 GND 位于此处)、 但我不会担心 偏置电流可能产生的几 mV 误差、尤其是当您将电路电阻保持在较低的水平时。 如果您正在禁用 ADC 的高通滤波器并尝试进行直流测量、那么我可以理解您为什么要取消偏移、 但是、由于这是一个音频部件、因此未针对直流精度进行修整、因此其自身的偏移误差将远远超过偏置电流产生的偏移误差。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全正确。 R92是偏置电流消除。 我可能会通过0r 将 VREF 连接到同相输入和 DNP R92。 我始终可以为输入偏置消除添加电阻、但很可能不会添加电阻。 VREF 上的负载应最小。

    谢谢!