This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:查看计算的拼写错误

Guru**** 2541950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/999161/tlv320aic3204-looks-typo-of-the-calculation

器件型号:TLV320AIC3204

大家好、

在 kΩ 表的第42页、10.2.2.2 µF "RL 为10k Ω、使用1 μ F 耦合电容器会导致8Hz 的截止频率"。
但是、使用公式(7)的结果应为15.9Hz。

描述是否为拼写错误?

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    您是正确的、这看起来像是数据表错误。 我将在未来的数据表修订中记录这一点。 感谢您将此事提请我们注意!

    此致、

    Aaron Estrada