This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:采样率44.1k 问题

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1160525/tas5825p-sample-rate-44-1k-issue

器件型号:TAS5825P

你(们)好  

TAS5825P 有一个问题需要您的帮助。 在该)中、将采样率设置为44.1k(0x28 = 0x08 μ s、器件从待机到唤醒状态时、没有 TAS5825p 输出、寄存器显示时钟默认值(__LW_AT__)0x71 = 0x04 μ s。只有将采样率更改为48K、才会输出。 请给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。

    也许您可以检查 I2S 是否满足数据表中的时序请求。

    谢谢。

    Jess