Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105
您好!
我们正在考虑使用 TLV320AIC3105替代竞争对手的器件。
您能否告诉我 MICBIAS 电源端子上每个设置的信号带宽(nV/SQRT (Hz)中的噪声?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105
您好!
我们正在考虑使用 TLV320AIC3105替代竞争对手的器件。
您能否告诉我 MICBIAS 电源端子上每个设置的信号带宽(nV/SQRT (Hz)中的噪声?
您好、Rio、
这是一个相对较旧的 IC、我们没有与 MICBIAS 电源相关的噪声信号规格/图。 但是、如果您想降低 MICBIAS 产生的噪声、我建议添加 RC 滤波器(请尝试使用100Ω Ω 和10µF Ω 电容器)。
此外、 如果您的 MICBIAS 为2V、则可以尝试增大该值、并暂时禁用寄存器26和29中的 AGC 以降低噪声。
以下是音频编解码器中常见噪声的应用手册:(第2.3节)
此致、