This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:在快速重复配置通道时发送中断

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1160486/tlv320aic3204-transmission-interrupts-when-configure-channel-rapidly-and-repeatedly

器件型号:TLV320AIC3204

你(们)好

客户遇到 AIC3204问题。  当快速反复地配置 AIC3204的同一通道时、信号传输将中断、然后产生噪声 。 如下图所示、通道1是来自 DSP 的 I2S 信号、通道2是来自 AIC 的输出信号。

展开图片(通道1是输出信号、在此图片中通道2是 I2S 信号)后、您可以看到输出信号停止、但 I2S 信号仍然存在、在 I2S 停止后、输出上会出现噪声信号。  

您能否就出现此问题的原因展示您的见解?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在循环的配置中有什么? 配置可能会重置、 并且在源仍在播放时需要时间重新配置。

    根据您要执行的操作、可能会尝试删除配置并循环您要检查的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,pdjuandi

    感谢您的支持! 有关配置、请参阅附件。   

    客户循环的过程是:配置1,I2S 数据传输、配置2完成传输。 如果它们快速循环此过程、则很 可能会出现噼啪噪声。  

    它们配置的传输通道如下所示。  

    e2e.ti.com/.../7750.register.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该配置不适用于线路输出、而是 HP、因为它与上述配置不同、所以他们需要的配置。

    如果 Excel 文件是设置、则可以尝试使用建议的序列。

    e2e.ti.com/.../8816.register.xlsx