https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1131901/tas5431-q1-class-d-amplifier
器件型号:TAS5431-Q1主题中讨论的其他器件: TPA6304-Q1、 INA1620、 TPA6404-Q1
您好!
我需要一个模拟输入范围为4.5Vrms 的10W 音频放大器。
我选择 了 TAS5431-Q1放大器、以满足我们的近似要求。
TI 是否可以拥有10W 范围的音频放大器?
我需要手动设置增益(而不是基于 I2C、SPI 等接口协议)。
注意:我需要一个放大 器来实现编解码器 MAX98090的输出 SPKLP、SPKLN、SPKRP、SPKRN (大声扬声器)和 HPL、HPR (耳机)。 输出内部具有 D 类放大器。
谢谢、此致、
Pedaiah G.