主题中讨论的其他器件:TAS6424E、 TAS6424
尊敬的 TI 社区,
我对 TAS6424E 的使用有两个困惑
如数据表所述,TAS6424E 可在 TDM8模式,下运行、该模式仅使用一 个数据输入引脚(SDIN1)。这意味着8个通道在一条数据线上传输。
假设我们的 DSP 或 SOC 具有两个输出引脚,并支持16个通道输出。 然后、我们将四个 TAS6424E 分成两组,、这意味着两个偏差连接 到 DSP 的输出数据1、而另外两个器 件连接到输出数据2。 每 条数据线路 传输 8个通道的数据。 ,、我很困惑、TAS6424是否 可以 这样工作。

我们要使用两个 TAS6424E (deviceA 和器件 B)来驱动8个扬声器、其中只有4个通道的数据、这意味着 DeviceB 接收到与 deviceA 相同的数据、因此有可能以这种方式工作?那么应该考虑哪些因素?
期待您的回复,
谢谢你