This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用软件代码查看音频信号的频谱

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/901030/viewing-spectrum-of-an-audio-signal-using-software-code

主题中讨论的其他器件:CC2652RB

您好!

   pdmstream.c 文件中的第434行。

SA_enveDetector 正在执行软件抽取、转换后的 PCM 样本将保存在 pbuffer 数组中。

通过 Penny 设备上 ICS-41351传感器前面的扬声器播放音频提示音。

软件侧是否有任何库或代码实现来验证1KHz 的音频信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不确定您要问什么。  我们通常使用 Audacity 等免费软件音频程序来分析捕获的数字音频数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin Wells、

    要在查询我们要查找的内容时清除、

    我们有一个提供 PDM 数据的 ICS41351声学传感器、还有一个在 CC2652 RB 器件上执行软件抽取的 PDMstream.c 示例。

    我们还参考了以下 PDF、以检查如何通过提供1KHz 的音频信号并在 Audacity 上检查相同的信号以确认1KHz 的信号形式 PDMstream.c 示例来手动验证传感器。

    e2e.ti.com/.../sprac51.pdf

    上述文档中解释的任何内容都是通过捕获 PCM 样本的 Audacity 手动验证信号。 但我们正在寻找一些软件代码或库、如果我们持续输入1KHz 的音频信号、它将在软件中验证1KHz 信号?

    我们只需取消手动传感器验证过程。 是否可以验证频谱或从代码本身接收到正确的音频信号?

    此致、

    Mahammad Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您可能必须使用 FFT 库。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Collin Walls、

    我将 cc2652rB 控制器/设备用于声学传感器。

     我们正在锁定一个库、该库可以验证我们是否获得正确的信号。

    如果可用、请分享确切路径。

    此致、

    Mahammad Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已要求团队合作伙伴对此进行研究。

    谢谢、