This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2016D2:在现场产品发出几个月的滴答噪声

Guru**** 2840240 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2016D2, TPA2013D1, TPA2016D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/883457/tpa2016d2-ticking-noise-heard-after-product-in-field-for-few-months

器件型号:TPA2016D2
主题中讨论的其他器件: TPA2013D1

你(们)好  

继续此问题的帖子  

HTTPS:/e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/867366?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPA2016D2 ">e2e.ti.com/.../867366  

我们将波形捕获如下,是否知道电路可能会发生什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    我无法看到过去的 e2e 线程。 您能否分享有关原理图的详细信息? 您是否知道用新的 TPA2016D2器件替换 TPA2016D2器件时问题是否得到解决?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    请在此处查看原始帖子  

    TPA2016D2:在现场一段时间后始终保持低音量滴答噪声

    是的、更换新设备后、问题就消失了。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 PYTsai、

    您是否知道移除输出滤波器后、不良单位输出是否存在差异? 问题是否仍然存在?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我是 Py 代表的原始客户、Py 有此问题。  我与 Ed 一起工作、Ed 首先在所链接的主题帖 Py 中发布了我们有关该部件的问题。

    我们首先移除了扬声器后面连接的串联电阻、发现问题仍然存在。  然后、我们移除了 LC 滤波器、使 L 保持开路(在本例中 L 实际上是铁氧体磁珠)、问题仍然存在。

    下面是 TPA2016D2引脚6 (黄色)和引脚7 (蓝色)的捕捉、其中移除了输出滤波器的 L、C 和 R 组件。  从本质上讲、TPA2016D2输出引脚会出现开路。  您可以看到占空比严重倾斜、滴答声很大。

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    幸会。

    感谢您提供有关此内容的其他信息。

    在上一个帖子中、您提到了该问题与该部分有关。 我的意思是、当 TPA2016D2被新器件替换时、问题已得到解决。 您是否在新电路板上确认了此行为? 我的意思是、如果您在没有遇到这些问题的电路板上测试坏器件。

    此外、您是否知道器件是否暴露在某些参数限制下? 器件是否接近绝对最大额定值或超出数据表中指定的建议限值?

    您是否发送了一些器件进行故障分析?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回答、也很高兴见到您。

    是的、我们已确认新电路板上的不良 TPA2016D2也具有相同的行为。  在将器件退回进行故障分析之前、我们完成了 TI 的 A-B-A 交换方法、因此我们已确认原始电路板上的新 TPA2016D2可修复此问题、而新电路板上的坏 TPA2016D2可重新创建此问题。  部件问题确实存在。

    我们将 TPA2016D2推向最大性能、因为它由5V 电源供电并驱动4 Ω 扬声器负载。  正如示波器捕获结果所示、我们可以看到 在 TPA2016D2扬声器输出引脚上测得的振铃、其峰值可能会略微超过6V、但我在数据表中看不到扬声器输出引脚的绝对最大额定值。

     TPA2016D2的音频输入由一个由3.3V 电源供电的编解码器驱动、并且我没有看到输入超过6V 绝对最大额定值。  我已经在 TPA2016D2的5V 输入上测量了峰峰值噪声、并且没有看到比300mV 还要差一点、因此+5.15V 电源仍然低于6V 绝对最大额定值。

    我想知道扬声器输出上的铁氧体磁珠是否有任何作用-它的额定电流为3A、在100MHz 时具有220 Ω 阻抗。  我注意到、在《无滤波器 D 类音频放大器应用报告》(SLOA145-2010年2月)的表2中、具有4 Ω 负载的 TPA2013D1建议使用4A 铁氧体磁珠。  另请参阅 TPA2016D2EVM 用户指南(SLOU201-2008年6月)列出了100 Ω、4A 铁氧体磁珠。  否则、我们的设计与 TPA2016D2EVM 评估模块的参考设计相匹配。

    我们已在产品退货编号 CPR201037144下退回故障分析器件。  退货已获得批准、且货件已于上星期一(2月3日)交付。

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的信息。 您能否在收到故障分析结果时分享这些结果?

    由于应用程序与评估模块设计相匹配、并且未达到绝对最大额定值、因此很难找到根本原因。 可以关联铁氧体磁珠电流速率、但我们在获取一些数据之前无法确认该速率。

    如果您有任何其他信息、请告诉我。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    一旦收到信息、我将分享故障分析的结果。  我还将发布我们在测试中发现的任何新信息。  同时、请告诉我是否有其他方面需要调查或测试、以尝试可能导致根本原因。

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    您对此有任何更新吗?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您对此采取后续行动。  TI 在本周的星期二(3/10)联系了我、并告知我器件已收到、他们正在进行初始测试以尝试验证问题。  他们期望在本周(2013年3月)结束前制定一项最新和分析计划、我们热切期待这项计划。

    同时、我们还有一些故障器件从现场返回。  我似乎有一个放大器处于故障边缘-在我们的应用中、按下屏幕上的按钮时会发出声音、这种声音开始发出微弱的滴答声、几秒钟后便停止了。  每次按下按钮时都可以重复此操作。  在按下初始按钮后以及在计时发生时、我没有看到任何从编解码器到放大器的输入信号、但否则无法观察到任何新的线索。

    另外两个想法-是否有任何理由怀疑与放大器5V 电源串联的铁氧体磁珠会随时间的推移而导致问题?  我在放大器的评估板中看不到一个。  5V 电源来源于降压开关稳压器的事实又如何呢?

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我们过去曾遇到过这样的情况:由于某种原因、铁氧体会在采样过程中导致音频转换器出现问题。 在我们进行全面分析之前,我们不能保证它们是造成这一问题的根本原因,但同时我建议将其删除,看看问题是否仍然存在。 此外、始终建议减少电源上的纹波活动、以确保器件的稳定活动。 我们过去使用过降压稳压器、唯一的问题与纹波噪声有关。

    如果您对此有任何其他反馈、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的反馈。  我将看到如何移除与电源串联的铁氧体、这当然是我们可以在内部测试的东西。  问题是留出足够的时间或重新创建部件可能出现故障的条件。  由于它似乎是基于现场的时间、正如我们在现场部署相对较早的时候没有发现任何部件出现故障、因此我们要么只需运行测试案例、要么尝试加速老化。  我将了解我们是否能够更好地描述任何潜在纹波。

    由于新冠疫情的爆发和相应的限制、TI 负责分析故障的放大器团队将延迟测试和收集信息。  我将在他们能够完成分析后立即提供结果。

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、Dan、

    我们将等待您的回复。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.