This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2000D1:启动后不会出现输出问题

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2000D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/875499/tpa2000d1-not-output-issue-after-startup

器件型号:TPA2000D1

您好专家、

我的客户遇到有关 TPA2000D1输出的问题。

请参阅随附的波形。

在从关断状态恢复时序时、似乎没有从放大器输出。

他们尝试重复使用关断引脚高电平和低电平。  它具有 NG 案例和 OK 案例。  它似乎取决于 INP 引脚在启动时的状态。

(NG 案例)

(正常情况)

问题1、您能就此问题向我提供建议吗?

Q2、您能否告诉我关断引脚 高电平 与  放大器正常输出之间的延迟时间?

问题3、您能告诉我  NG 案例和 OK 案例之间的内部行为差异吗?  

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mukuno-San、

    您能否提供有关此方面的更多详细信息?

    您能否分享 TPA2000D1原理图部分以了解更多详细信息? 您是否注意到 NG 器件和 OK 器件之间的另一个差异? 我的意思是、电源电平、输入、关断上升时间等是否存在任何差异?

    您的故障百分比是多少?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando - San、

    感谢您的支持。

    我直接向您发送电子邮件、以获取随附的原理图。

     >>您是否注意到 NG 设备和 OK 设备之间的另一个差异? 我的意思是、电源电平、输入、关断上升时间等是否存在任何差异?

    >>您的故障百分比是多少?

    除了 INP 上升时序之外、它们不会发现任何差异。

    NG 外壳和 OK 外壳 均由同一电路板测试。 客户认为差异仅在于 INP 上升时间。 如果关断引脚与 INP 上升时间之间存在一定的延迟、则变为 NG 行为(100%可重现)。

    它们正在对关断引脚开/关进行重复测试、这可能取决于 INP 放电。

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mukuno-San、

    感谢您的信息。

    您是否在设计中测试过不同的输入电容值? 是否可以使用1uF 电容器并比较结果? 如果问题仍然存在、您可以增大电容值吗?

    我没有有关 INP/INN 输入延迟的详细信息、您在应用中测量的有效延迟是多少?

    谢谢!

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando - San、

    我有疑问。

    >您在应用中测量的有效延迟是多少?

    您的问题中的"有效延迟"是什么意思?

    它是关断高电平到 INP 上升之间的延迟吗? 关断至 INP 上升之间存在一定的延迟时、此问题为 NG。

     是否要了解正常情况下的最大延迟?  

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mukuno-San、

    很抱歉造成混淆。

    是的、我是说在正常情况下关断和 INP 上升之间的最小延迟是多少?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯-圣

    客户正在尝试测量它。

    但是、首先、您能否回答以下问题?  

    Q2、您能否告诉我关断引脚 高电平 与  放大器正常输出之间的延迟时间?

    问题3、您能告诉我  NG 案例和 OK 案例之间的内部行为差异吗?  

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukuno-San、

    我将关闭此 e2e 主题、因为我们通过电子邮件继续提供支持。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.