This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49370:双向 I2S 至 PCM 转换器?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM49370, PCM2705C, TUSB4041I, PCM9211, TLV320AIC3212, PCM2912A, LM49350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/883662/lm49370-bidirectional-i2s-to-pcm-converter

器件型号:LM49370

尊敬的 TI-er

我的客户需要 双向 I2S 转 PCM 转换器。

我通过下面的链接看到了该帖子。

《AN-1591 LM49370 PCM/I2S 桥接器》

他将设计双向 USB 转 PCM 转换器。

TUSB4041i <-> PCM2705C <-> LM49370 (或 TLV320AIC3212或 PCM9211)

什么是最佳选择?

plz 帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认您希望拥有的系统音频输入和输出?  系统的输入是模拟麦克风还是线路输入、输出是 USB 音频?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI-er。

    可能是 WiFi 或 BT 模块的线路输入和线路输出。

    我会再次询问客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们似乎需要一种支持 USB 到线性输出(DAC)和线性到 USB (ADC)的解决方案。  查看 PCM2912A。  它具有麦克风 ADC 和耳机放大器、可驱动32 Ω 或10k (线性输出)负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI-er

    如果接口是数字 PCM,最佳选择是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仍然不清楚您描述的音频格式。  您要将您要设计的输出连接到什么?  也许我们可以回顾它的功能并帮助指导您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiyong Son  

    LM49370、LM49350和 LM49352均支持 PCM 至 I2S。  

    LM49370具有1个 I2S 端口和1个 PCM 端口、 而其他器件具有2个可配置为 PCM 或 I2S 的串行音频端口。

    在所有情况下、端口都是双向的、并支持 A-law 或 u-law 压扩。

    如果您正在寻找简单的 USB 编解码器、LM493xx 器件可能不适合、 但对于 PCM<=>I2S 、它们非常出色。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    随附了音频接口图。

    连接 BT 模块的数字 PCM 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kiyong、

    LM49370和 LM49352器件支持 I2S 至单声道 PCM。 如果这是您需要的、它们可以正常工作。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户将在设计时不使用模拟操作。

    是否设计不连接 E2和 C2引脚?

    plz 帮助我。