This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:在低输出功率下 OC 关断

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/876358/tpa3255-oc-shutdown-at-low-output-power

器件型号:TPA3255

嗨、大家好。 I´m 在 BTL 模式下以4 Ω 负载使用 TPA3255。 当增大音量时、同一通道始终会关断并出现故障低电平状态。 我n´t 测量输出电流、但输出电流肯定不会出现问题。  

ROC:22k

PVDD:36V

输出电感:Wurth 7443630700

COUT:680nF

其余的原理图与评估板数据表中的原理图相当相似。 我阅读了"OC 关断始终仅为9A "这一主题、该主题几乎描述了我的电路板行为。

您是否有一些如何解决此问题的提示?

提前感谢
Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、  

    当您说"同一信道始终关闭"时、这是否意味着其他信道仍在输出?  

    祝你一切顺利、

    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确切地说、另一个通道仍在输出。 到目前为止、我无法通过增大音量来关闭此信道。 我们的第二个原型也具有相同的行为。

    此致、
    Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    您能发布原理图了。 我知道您提到过它与我们的 EVM 类似、但我们仍需要查看您的原理图才能完全了解和调试您的问题。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、  

    由于不活动、我们将继续并关闭此主题。 请随时在新主题中提交您的问题。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州