我制作了参数均衡器的 PurePath 构建。 它最初设置为44.1K 采样率。 我需要更改为48K 采样率以支持我的硬件的其他部分。 我在 PurePath 中进行了更改、运行了编译、但未看到性能发生更改。 我的中心频率偏斜。 我在系统设置代码中看到这一点、44.1和48K 之间似乎没有区别。
%%if (%%prop (SampleRate)==44100 ||%%prop (SampleRate)=48000)
REG[0][0][7] = 0x08 ;P=1、R=1、J=8
REG[0][0][13]= 0x00 ;DOSR = 128 (MSB)
REG[0][0][14]= 0x80 ;DOSR = 128 (LSB)
REG[0][0][18]= 0x02 ;NADC 断电 NADC = 2
REG[0][0][19]= 0x90 ;mAdc Powerup mAdc = 16
REG[0][0][20]= 0x40 ;AOSR = 64
%%endif
如何更改为48K?
Joe