This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:tlv320aic3104-Q1 + lm48310 + 2W/4 Ω 扬声器

Guru**** 2770635 points

Other Parts Discussed in Thread: LM48310, TLV320AIC3104-Q1, TPA2000D1-Q1, TPA2005D1-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/889736/tlv320aic3104-q1-tlv320aic3104-q1-lm48310-2w-4ohm-speaker

器件型号:TLV320AIC3104-Q1
主题中讨论的其他器件:LM48310TPA2000D1-Q1TPA2005D1-Q1

你(们)好  

我有两个问题:

1."tlv320aic3104-Q1 + lm48310+2W/4 Ω SPK"这种组合对吗? 是否建议使用其他任何 AMP? 我的需求是单声道+ 2W/4 Ω SPK。

2. 如果我更改为1W SPK、如何将 LM148310调整为1W / 4 Ω?

如果可以、我可以申请 LM48310 EVB 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、  

    1.这是一个很好的组合, 其他的也会起作用。  我已使用该参数查找最大功率输出在1-2 W 之间的17个器  件、最小负载为4欧姆、您可以通过单击此处查看该器件。

    2.如果您想使用1W 扬声器, 则可以通过降低电源电压来实现不同的输出功率,在3.6V 电源下将获得大约1W 的功率,而电源需要5.5V 才能获得2W 的功率。

    如果有用于 LM48310的评估模块、则会停止使用。   

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有适用于车辆法规的推荐器件型号? (AEC-Q100)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    该组中唯一符合 AEC-Q100标准的放大器是 TPA2000D1-Q1。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以申请 EVB 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还要问您、TPA2005D1-Q1在4 Ω/2W 条件下是否正常?
    以下是8欧姆的数字。 是否有4欧姆值?
      在 THD = 10%(典型值)时、5V 电源为8 Ω 负载提供1.4W 功率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    这是数据表第一页中提到的主要特性之一。  

    在8欧姆负载下、预期放大器的功耗比在相同的5伏电源下为4欧姆的功耗低。  

    关于 EVM、TI 多年来一直未为该器件制造 EVM。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、让我更新一下。 我是指 TPA2005D1-Q1。 是否有4 Ω/2W 规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、TPA2000D1-Q1似乎没有提到 AEC-Q100?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPA2005D1-Q1仅为8 Ω。  

    对于 TPA2000D1-Q1、 器件型号中的 Q1表示 Q100。  它已通过自动认证。 请注意、这是数据表首页上的第一项功能:

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我的音频代码是"6PAIC3104IRHBRQ1"。 如果我将一个麦克风分别连接到 L2_L 和 L2_R、我是否可以是 MIC 滤波器/
    降噪?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    是的、在 LADC 和 RADC 之前有一个 AGC/噪声门可用。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    适用于 TLV320aic3104-Q1 音频编解码器

    MICBIAS 引脚能否同时连接到2个 MIC? (MIC2L 和 MIC2R)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我可以将 MIC2L 和 MIC2R 用于回波抵消器、对吧?  

    还是有其他建议?  TI 解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、  

    假设生态消除在外部 DSP 上完成、则可以使用编解码器来消除回波。  

    只要您观察到4mA @2.5V 拉电流限制、MICBIAS 就可以连接到多个麦克风。  

    此致、

    -Steve Wilson