This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath-CMBEVM:访问电路板上的所有功能

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM, TAS5825MEVM-SB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/899391/purepath-cmbevm-accessing-all-the-features-on-the-board

器件型号:PurePath-CMBEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5825MEVMTAS5825MEVM-SB

我将 PPC-MB 与 TAS5825MEVM 和 TAS5825MEVM-SB 配合使用。 它适用于具有 PurePath 控制台的第一个评估模块、但-SB 模块没有完全控制。 PPC-MB 的功能似乎比通过控制台应用程序提供的功能要多得多。 例如、它具有多个用户界面按钮、光学输出和一些模拟输出。 由于无法通过控制台程序访问此级别、您能否向我介绍用于访问此级别 PPC-MB 的工具? 将其用于路由信号以进行各种测试将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    您可以参阅以下 PPCMB EVM 用户指南、以自定义您自己的信号路由。

    e2e.ti.com/.../3108.Purepath-Console-Motherboard-User-Guid.pdf

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    感谢您提供这些信息。 我已经详细介绍了用户指南、但看不到有关如何实际更改信号路由的任何信息。 PPC3没有执行此操作的任何选项。 我假设需要更改 I2C 或寄存器、但用户指南未提供有关此内容的任何信息。 你可以帮帮我吗? 例如、您能否解释一下我将如何启用光学输出以将来自光学输入的数据转发到菊花链?

    此外、用户指南提到有一个未编程的 MSP430芯片、此芯片可在不连接到计算机的情况下用于引导。 有一个 SD 卡插槽、但没有提到要在其中放置什么。 如何设置此设置、以便 MSP430无需连接到计算机即可启动 PPC-MB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    对这些问题有什么看法?

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、  

    我已直接向您发送电子邮件。  

    祝你一切顺利、  
    卡罗莱纳州