This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48560:推荐用于压电式扬声器的压电式驱动器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48560, LM48580, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/880339/lm48560-recommended-piezo-driver-for-piezo-speaker

器件型号:LM48560
主题中讨论的其他器件: LM48580DRV2700

大家好、

1)
您能告诉我以下压电式扬声器的压电式驱动器推荐吗?
> PHUA3030-049B-00-000
我找到了 LM48560和 LM48580。 这些器件是推荐器件吗?

2)
我的客户还 在为 以下压电式传动器寻找压电式触觉驱动器。
>PHUA8060-35A-33-000
>PHUA3015-30A-21-000
请告诉我推荐的器件吗?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    您是否为每个器件提供了电容值? 通常、我们会根据压电电容选择压电驱动器。 如果您可以获得该值、建议您使用压电式驱动器将会很有帮助。 否则、我只能说 DRV2700是压电式驱动器、具有更强的功能和更宽的可接受电容范围。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    1)
    > PHUA3030-049B-00-000
    电容值:4.8uF±15%
    https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/TDK%20PDFs/PiezoListen_DS.pdf
    数据表显示工作电压范围 为0±12V、DRV2700是否可以驱动压电式扬声器?
    DRV2700数据表显示 建议的 VBST 为15V (最小值)。

    2)
    >PHUA8060-35A-33-000
    >PHUA3015-30A-21-000
    关于上面的两个器件、我在 数据表中找不到电容值。
    https://product.tdk.com/info/en/catalog/datasheets/piezohapt_commercial_phu_en.pdf
    我们是否应该向 TDK 请求电容?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    1) 1)不幸的是、该负载的电容值对于我们的压电式驱动器而言过高。 我会说 LM48580可能是最佳选择、但我认为由于高电容水平、它的性能不会很好。

    2) 2)对于这些压电致动器、您能否获得电容值? 否则、我们不能建议使用压电式驱动器。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    Ω μF 1)、LM48580数据表中的"11.1典型性能特性"显示在"RL = 6 + 10 μ s"条件下。
    为什么 LM48580的电容值4.8uF±15%过高?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    很抱歉、我对 LM48560电容值感到困惑、因为它无法处理高电容电平。 LM48580是处理此电容电平的理想选择。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢你的答复。
    记录良好。

    此致、
    雅丽塔