This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath-CMBEVM:将固件写入 MPS430、以便在不连接到计算机的情况下进行引导

Guru**** 1927770 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251EVM, TAS3251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/901119/purepath-cmbevm-writing-firmware-to-the-mps430-for-booting-without-connection-to-a-computer

器件型号:PurePath-CMBEVM
主题中讨论的其他器件:TAS3251EVMTAS3251

根据用户指南、"...MPS430微控制器也可独立于 PC 主机使用。 MSP430器件用于独立演示;因此、它针对每个应用进行了配置。" 有一个 SD 卡插槽、并且含糊地提到 MPS430可用于在没有连接到计算机的情况下对下游 I2C 器件进行编程。 如何对此进行编程? MPS430是否已经编程、只需在 SD 卡中查找特定文件、或者是否需要为 MPS430编写定制固件并通过 JTAG 上传?

我还有一个 TAS3251EVM、它还具有内置的 MPS430、其中包含一些板载存储器。 我还想知道编写此文档的过程。

谢谢、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    基本上、TAS3251所需的所有编程由标准 I2C 完成。 通常、头文件从 PPC3 GUI 转出、然后集成到您的 MCU 代码中。 您还可以将头文件存储在 SD 卡、EEPROM 等其他位置、并使用 MCU 将其读出、然后写入 TAS3251。

    如果您看一下 EVM 原理图、EVM 上的 MSP430主要用于一些硬件控制、例如按键、LED ...

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    这是有道理的。 谢谢。 我的问题专门针对 EVM 模块(我们仍在进行测试、尚未使用我们自己的固件集成到成品系统中)。 具体而言、PurePath 控制台主板具有一个带有 SD 卡插槽的 MPS430。 是否已加载固件、可引导并从 SD 卡读取头文件以通过 I2C 进行自动编程? 或者 TI 可以提供一些特殊固件吗? 我希望能够将 PPC3的报头文件加载到 SD 卡中、将其插入 PPC-MB 中、为其加电、并让其通过 I2C 将该报头文件写入通过 I2C 连接的所有 EVM 中。 请提供建议。

    谢谢、
    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    对此有什么想法吗?

    谢谢、
    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、  

    我已直接向您发送电子邮件。  

    祝你一切顺利、  
    卡罗莱纳州