This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:MCLK 频率范围

Guru**** 2594400 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/870102/tas5717-mclk-frequency-range

器件型号:TAS5717

大家好、

关于中的24.576MHz MCLK 频率规格上限的说明
数据表中的 PLL 输入参数和外部滤波器组件项、
该值是否为包括抖动和频率偏差在内的上限?

当 MCLK = 512fs 时、Fs:48kHz、它变为24.576MHz、
在本例中、没有裕度、我想确认。
如果您有裕度、您能告诉我上限吗?
谢谢
此致、
Shidara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shidara、

    您可以毫不顾虑地配置 MCLK = 512Fs = 24.576MHz。 数据表中列出的 MCLK 的最大/最小值主要用于配置限制。

    例如、当 MCLK = 512Fs = 24.576MHz 时、如果 FS 发生变化、例如 Fs = 48.2MHz、则 MCLK = 24.68MHz。 这种变化是可以的。 但是、如果 MCLK = 513或更多* fs、则不允许使用该值。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    感谢您的建议。

    由以前的电路提供的 MCLK 包含抖动、最大频率为24.75MHz。

    对于 TAS5717、它是可以的吗?

    谢谢

    此致

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    应该可以。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew 和 San

    感谢您的建议。

      由于数据表中列出的 MCLK 的最大/最小值主要用于配置限制、

    是否可以指示包括抖动在内的变化容差?

    例如)在正负1%以内。

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    大多数晶振的频率容差小于30ppm、稳定性小于50ppm。 这对于我们的器件来说应该是可以的。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的评论。

    由于音频 CLK 是通过解码叠加在视频信号上的音频数据生成的、

    与晶体振荡器或类似器相比、它包含大量抖动。

    如果您可以指明允许的变体、这将对客户有所帮助。

    提前感谢。

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、  

    当您说它包含大量抖动时、您可以指定一个量吗?  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    感谢您的支持。

    抖动将为+0.71%(最大值)。

    (24.75MHz/24.576MHz)

    这是如何的?

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara-San、  

    如果您的 MCLK 变化介于24.576MHz - 24.75MHz 之间、则即使它高于数据表的最大参数、也应该是可以的。  

    不推荐任何高于24.75MHz 的频率。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina-San

    非常感谢您的检查。

    我明白了。 让我将此事告知我的客户。

    谢谢

    此致、

    Shidara