This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563 TX 不能与 MIC 配合使用

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/891743/tas2563-tas2563-tx-doesn-t-work-from-mic

器件型号:TAS2563

您好、专家、

在客户方面、将驱动程序加载到 TAS2563后、它现在可以播放(RX 正常)、但无法从 MIC (TX 不良)录制。 它们可以确保从输入到 DMIC 的时钟以及从 DMIC 到2563的数据良好。 无法观察到任何声音1数据。

他们从未加载过固件。 您是否会帮助确认是否是由固件引起的?

我听说支持 DMIC 的固件应在2020年2月前准备就绪、现在该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenhua、

    DMIC 支持固件的发布仍在验证中。

    请通过电子邮件联系我们、我们可以提供我们必须评估的测试版的详细信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    客户已将 PPC3与 TAS2563一起安装、但仍无法记录。

    供您参考的一些证据:

    PDMCK 可以输出时钟、但时钟频率为2.67MHz 或5.34MHz、与规范中的3.072Mhz 或6.144MHz 不同。

    2、时钟只能在 SBCK1使能输入后输出。

    2. PDMD 通常可以接收 PDM 数据输入。

    SDOUT1无法输出 PCM 数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shenhua、

    如前所述、PDM Mic 支持尚未发布到在线的 PPC3版本。

    请通过电子邮件联系我们、我们可以提供我们必须评估的测试版的详细信息。

    但是、您提到的时钟频率不是预期的、另请包含客户连接的捕获或示意图以及他们如何配置器件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有任何其他问题、请回复或创建新主题帖。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器