This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4755:计算流经 IC 的电流

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/900031/lm4755-calculation-of-current-passing-through-ic

器件型号:LM4755

您好!

目前、我在计算通过 IC 的电流时遇到问题  

我在设计中使用了 LM4755

扬声器阻抗为45欧姆

扬声器两端的电压为5Vrms

VCC=16VDC。

如何计算流经 LM4755的总电流、因为它涉及交流和直流电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Deepak、

    我们将了解这一点、并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您是否有时间对此进行研究?

    此致、

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    遗憾的是、该器件未提供效率图、这些图可用于估算器件电流。

    不过、您可以尝试查看输出功率与功率耗散间的关系图、这可以了解效率、然后根据该图、您可以根据电源电压对电流进行粗略估算。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的回复。

    我查找了图形、图形表示的是 TO-220封装、而不是我正在使用的 DDPAK。

    RL = 4OHM 和8欧姆时的功耗也显示为45欧姆。

    P=V^2/R

    P=(5*5)/45O.=55W

    查看图22

    功率耗散= 4.5W

    输出功率=0.55w

    效率= 12%

    您能不能帮助我获得 RL = 45欧姆的功率耗散。 确切的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我甚至可以检查 Tina 仿真中通过 VCC 的相同负载和测量电流(插入虚拟电流表)->它显示的电流为12mA,低于效率角度计算得出的值。

    图40上标记的注7是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、

    注7指出:
    注7:由于散热限制不切实际、建议不要将 TO-263封装用于 VS 大于16V 的情况。

    我认为现在使用该模型是最佳选择、遗憾的是、该器件没有可用的评估模块、并且由于该器件是传统且相当旧的器件、因此所提供的信息基本上是在线提供的信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有任何其他问题、请回复或创建新主题帖。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器