This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101EVM-K:TLV320ADC3101:

Guru**** 2390310 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/869324/tlv320adc3101evm-k-tlv320adc3101

器件型号:TLV320ADC3101EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC3101

尊敬的 TI 专家:

我是 ADC3101的新手、我已经购买了 ADC3101的评估版块、我有几个问题需要支持

1. PPS 和 ADC3101控制软件的功能差异是什么?  

2.我想用 PPS 来开发一个简单的流程:1/2 fs 的即将到来的数据的低通滤波器-->低通后的数据抽取2倍-->抽取后的数据的绝对计算--> RMS 值计算、您能帮您绘制演示吗?

我发现这个芯片似乎不支持抽取函数、这个 miniDSP 支持的函数似乎非常有限

3.如果 PPS 不支持,如何将自己的算法嵌入 miniDSP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Agong、  

    有两种不同的用例

    a.对于希望使用 miniDSP 的用户。 该控制软件旨在帮助用户进行输入/输出配置以及针对与 EVM 不同的时钟对 PLL 进行编程。  PPS 不为这些提供图形界面。  

    b.对于喜欢使用内置处理流程的用户(即他们不需要对 miniDSP 进行编程)、他们可以独占使用控制软件。

    让 我来联系我们的算法专家、评论一下这里的功能。

    很遗憾、miniDSP 只能使用 PPS 进行编程。  理论上可以开发新的组件、但这种情况不太可能发生。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我想使用 miniDSP 进行绝对计算、 是否可以实现这一点? 期待算法专家的回复

    此外、我想知道 在按下控制软件中的"Recording (录音)"按钮后 ADC3100EVM 是否可以将录音文件保存到计算机中、我应该如何进行配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、miniDSP 库有一个支持绝对值计算的组件。

    该 EVM 可用于通过 USB 音频接口捕获 ADC 数据。 可使用音频编辑软件(例如 Audacity)在 PC 上捕获录制的音频。 该软件具有菜单项、可将文件以不同的格式(如 wav、mp3等)保存到磁盘

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilgith:

    1.绝对分量是否以 "ScaleAbs"命名、  而该组件在附加图片中以红色周期命名?

    对于 处理流程、第一个组件是 框架、然后是抽取器、在图片中、我设置了一个4倍抽取器、抽取器在该组件内是否具有抗混叠滤波器? 因为通常、 抗混叠滤波器应放置在抽取器之前。

    3.对于图片中的 FIR,我想从 Matlab 的文件中导入系数,请问文件的格式是什么? 或者您有示例吗?

    4.对于实际应用、我想从传感器采集10秒的数据、然后进行计算、我应该如何实现这一点? 对于 EVM 板、是否有任何可保存数据缓冲器的存储器? 如果不是、如何可视化时间波的数据结果? 例如、当附加文件中的数据处理流程时、如何 在 FIR 和 ScaleAbs 之后检查结果?

    5.对于实际应用,我想在 两个不同的值(例如,48K)之间切换采样频率,然后回到48K。 如果是、我是否应该关闭 ADC 电源、并在每次开关时使用 MCU 之类的控制芯片重新写入寄存器值?

    6 ADC 能否支持频繁上电和断电的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的。 ScaleAbs 是用于绝对值的组件。

    2.是的。 该器件通过模拟和数字滤波的组合提供足够的抗混叠滤波。 TLV320ADC3101集成了一个二阶模拟抗混叠滤波器、在1MHz 频率下具有20dB 衰减。 工艺流程是数字处理的表示、因此未显示模拟抗混叠滤波器。 抽取器组件是一种数字滤波器、可抽取和衰减高频。 通带为0到0.39*FS,其中 fs 是采样频率。 有关其他滤波器规格、请参阅数据表第7页的电气特性表中的 ADC 数字抽取滤波器特性。

    3.请参见随附的64个抽头的 FIR 系数示例文件。 有效值在范围内:[-1.0 1.0)。  如果滤波器抽头大于1.0或小于-1.0、则应将其除以最大绝对值来标准化。

    4.请安装 Audacity 以记录 EVM 中的 I2S 样本。 Audacity 将记录音频样本、然后显示波形。 您还可以将记录的样本保存到*。wav 文件中。 可以捕获连接到 MonoI2S_OUT 输入端口的信号。 如果您只希望获得 FIR 的输出而不希望包含 ScaleAbs、则将 FIR 的输出连接到 MonoI2S_OUT。

    5.该器件支持在采样率之间切换。 ADC 必须断电并由 MCU 进行备份。 如果您在8kHz 和48kHz 需要不同的处理流程、则还必须更新 miniDSP 寄存器。 在主控模式下、器件生成时钟、因此可通过更新寄存器配置来更改采样率。 对于从机模式、时钟是器件的输入、必须进行适当的处理。

    6.是的,设备支持频繁断电和备用电源。

    请访问 Regards.e2e.ti.com/.../coef_5F00_64.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    非常感谢您的支持。 非常有帮助。

    此外,还有几个问题:

    1.我正在尝试在 PC 上播放 EVM 录制的声音、但听不清、您是否对 PC 和 EVM 板的配置有任何建议。 状态是计算机可以识别 EVM、但计算机没有声音

    2.您能更详细地解释一下这三种录音方法吗? 线路输入、外部麦克风、板载麦克风、它们的含义和区别是什么?

    3.在组件中,有一个“分离器”组件网络,您能解释更多这方面的信息吗? 这些组件是否只是 ADC 数据的副本、以用于不同的处理流程?  

    4.在应用程序中,如果我要对 ADC 的一个数据块应用不同的算法,例如,1秒的数据采集,我是否可以使用分离器来执行此操作?

    5.是否有任何第三方组件可以在 DSP 内部执行 FFT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1/2。 我希望您使用控制软件来生成配置。 如果不是、请安装。 另请参阅 EVM 用户指南以设置 EVM 进行记录。 请参阅快速入门面板文档(4.1.1.2)以开始。 它介绍了不同的录制选项以及如何设置它们。 板载麦克风位于 EVM 本身上、可随时使用。 外部麦克风必须通过连接器连接到 ADC。 线路输入从其他声卡获得、并且具有比麦克风更高的阻抗。

    3.分离器组件创建输入的多个副本。 例如、双输出分离器会创建输入的两个副本。

    4/5. miniDSP 专为基于样本的处理算法而设计、即每次处理一个样本的算法。 处理样本块的算法无法按原样实现、并且必须在可能的情况下将其转换为基于样本的处理以在此器件上实现。 16kHz 下的一秒存储将需要16000个存储器字、并且超出了可用的数据存储器。 出于同样的原因、FFT 很难执行、因为 FFT 需要将数据分组为样本块。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    感谢您的回复。

    现在、Audacity 可以成功记录时间区间表单、但看起来时间区间表单不是来自 DSP 计算结果。 但传入的原始数据。

    因为我已经在 DSP 中应用了一个 ABS 函数、所以我认为时间区间应该只有上半部分、但结果不是这样、而是显示了原始数据

    如果我想在使用 USB 电缆和 Audacity 软件进行 DSP 计算后查看结果、我是否进行任何配置?

    如您所说、ADC3101中的 miniDSP 的计算功耗非常有限、TI 是否有类似的芯片、但具有更多的计算能力和低功耗组合的相同功能?

    3.我按照手册的指示在数据访问的过程 FLW 中添加了探测点算法,但无法正常工作,数据无法显示在图中,是否有任何设置技巧使其正确显示?

    4.我已经安装了控制软件,请问如何生成和导出配置脚本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 专家:

    期待您的回复。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请向我们提供更多信息、了解您如何使基本记录正常工作。 您是否想在控制软件中共享设置的屏幕截图?

    AIC3254和 AIC3262是具有更强处理能力的编解码器。 您的应用需要哪种处理/算法?

    3.请分享流程、让我重现问题。 如果您愿意、您可以私下分享流程。

    4.可以记录配置脚本,然后将其保存到文本文件中。 在命令行界面中、您将在左下角看到一个记录按钮。 如果启用该选项,则所有设备写入都将被记录,然后可以使用 File-->保存脚本文件...保存。 选项。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您需要有关此方面的进一步帮助、请告知我们。 我现在将关闭它。 请回复重新打开、否则您可能会启动新主题。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith,

    非常感谢您的回复。

    1.请找到所附 的录音设置图片

    正如我之前所说的,FFT 是我们要实施的非常重要的算法,因为我们正在开发边缘计算设备。 该应用不是实时应用、但我们希望芯片具有低功耗、因为我们使用电池供电。  

    3.我已将流程秘密发送给您

    4.我尝试使用您建议的方法,但当我更改某些设置(例如更改 ADC 位)时,似乎不起作用。 无法 相应地更新脚本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们的编解码器系列中没有支持 FFT 库的器件。 我们建议在此类应用中使用 C55等低功耗 DSP。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    1.对于我给您的私人流程、您能帮您检查一下吗? 谢谢。这种算法似乎无法处理原始波形、您可以使用 EVM 进行验证吗?

    2.此外,可否告知我如何将 CS 及 PPS 软件结合起来? 是否可以录制同时录制 CS 软件和 PPS 软件配置的脚本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将对您在 PPS 和 CS 上有疑问的较新线程作出响应。

    此致。