This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256:滤波器系数计算

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/890950/tlv320aic3256-filter-coefficients-calculation

器件型号:TLV320AIC3256

我尝试获取 EQ 滤波器,的滤波器系数、但即使在附录中的示例中也无法正确理解 AIC 文档。 我遵循了这些指令、我确信我已经了解了标准化步骤。 但在我看来、问题在第一步之后似乎是错误的、也就是说、第1.2节中的公式无法得出附录中的结果。  

我很困惑、我需要别人的帮助。 我是否遇到了问题或我应该知道的问题?e2e.ti.com/.../8358.Biquad-Filters-Application-Note_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2shine、  

    您可以使用 TIBQ 系数计算 器工具来提供帮助。  

    另外、请看 一下本文档、它是在编写时考虑到 ADCx140器件的、但系数计算应该相同、尽管 ADCx140中的系数分辨率为32位、我相信 AIC3256中的系数分辨率为24位。  

    请注意、AIC3256EVM GUI 或 PurePath Studio 也具有系数计算器

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不。 我需要动态更改系数、因此我无法这样做、无论是 Matlab 还是 PPS。 我可以做什么吗?  我是否可以在没有工具的情况下获得相同的系数? 还是至少确保滤波器与设计相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2shine、  

    您似乎需要即时计算系数。  您仍然可以使用我在查找表和设置的选项中描述的方法即时更改它们。  

    您能展示您的步骤吗?  请注意、我链接到的应用手册在第3.2节中显示了类似的步骤、 这假设您已经具有 b0 b1 b2 a0 a1 a2 A2值、并且它显示了如何转换。  查看其他说明可能会有所帮助。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在运行中。 但是,对我来说,这个表有点“大”。 是的、我知道标准化步骤。 问题是、我首先无法获得正确的 b0 B1 B2 A1 A2。 我引用的文档无法在其附录中获得结果。 我还尝试了网站上的筛选公式、但不能通过正常计算来获得 pps 结果。

    这样 做的唯一方法是获取仿真(工具)中的所有组合并在表中获取系数、这是真的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2shine、  

    这些系数可以动态计算、 系数计算器没有任何特别之处、 它使用我链接到的文档中描述的计算。  

    您能否解释一下您的计算出了什么问题?

    此致、

    -Steve Wilson