This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:有关迷你 DSP 的问题

Guru**** 2527380 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/891187/tlv320adc3101-questions-about-mini-dsp

器件型号:TLV320ADC3101
主题中讨论的其他器件: PUREPATHSTUDIO

您好!

TLV320ADC3101中有一个小型 DSP、我对此有一些疑问、请就此提供帮助意见、非常感谢。

这个微型 DSP 的典型应用是什么?

2.如何估算 DSP 处理算法的能力?

3.此 DSP 是否支持 智能扬声器的唤醒功能算法?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已下载并访问 PurePathStudio 图形开发环境(GDE)?  我想您将通过使用该软件更好地了解 mini-DSP 处理组件和功能。

    1)  实现 AGC、DRC、均衡、混合、多路复用、 等等

    2)  GDE 将帮助您了解 mini-DSP 中可以使用和不能使用的器件

    3)  我相信一些简单的 VAD 算法是可用的、但我们必须检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有适用于 ADC3101的 VAD 组件。 但是、miniDSP 具有支持基于阈值的语音活动检测的资源。

    可以使用基本组件在 PPS 中构建自定义流程。 我们很乐意为您提供所需的任何资源。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    您能否确认 TLV320ADC3101的内置 miniDSP 的 DSP 内核、最大 DSP 时钟和内存大小是多少?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    您能否确认 TLV320ADC3101的内置 miniDSP 的 DSP 内核、最大 DSP 时钟和内存大小是多少

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉耽误了答复。

    与 ADC 紧密耦合的 miniDSP 内核。 ADC miniDSP 具有512个可编程指令、256个数据存储器位置和128个可编程系数。 请参阅数据表(https://www.ti.com/lit/gpn/tlv320adc3101)的图28。 ADC 时钟驱动 ADC miniDSP、支持的最大速率为33MHz (以黄色突出显示)。

    此致、