This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:启动序列(寄存器设置顺序)

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/877867/tlv320aic3105-startup-sequence-register-setting-order

器件型号:TLV320AIC3105

大家好、

我的客户现在正在查看 TVL320AIC3105的启动顺序(寄存器设置顺序)、因为他们的 TLV320AIC3105系统存在一些问题。 但他们不了解 TVL320AIC3105数据表中的启动顺序(寄存器设置顺序)。

您能描述 一下 TVL320AIC3105的启动顺序(寄存器设置顺序)吗?
特别是、他们想知道 PLL 的设置过程。 因为他们担心、如果 PLL 在设置的中间运行、它将被解锁、并且在设置后不会锁定。


 -打开电源时,可能会出现以下情况。 (频率约为每30次)
    -脉冲噪声始终以毫秒周期生成
 -通过重新启动电源或重新执行 IC 启动序列来改进。


 - TLV320AIC3105的/RESET 引脚和寄存器(通过 I2C 通信)由 ARM 处理器(集成在 Xilinx Zynq 中的 ARM Coretex-A9处理器)控制
 - TLV320AIC3105的时钟设置为
   MCLK:输入
   BCLK:输出
   WCLK:输出
 -音频数字线路通过 I2S 与 Zynq 的 PLL 块相连

谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi-San、

    对器件的前两次写入应该是寄存器0和寄存器1。 寄存器0设置页、寄存器1应用软件复位。 我建议这是要写入的前两个寄存器。 其余寄存器不需要按特定顺序写入。  

    我应该注意到、应该遵循一个加电序列。 请参阅数据表第12节中的图表。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    请继续支持此主题。

    客户可以通过以下步骤重复此问题、尽管 问题发生率很低。
     - TLV320AIC3105正常启动。
     -将"PLL 编程寄存器 A"的 D7位设置从"D7=1:PLL 被启用"更改为"D7=0:PLL 被禁用"更改为"D7=1:PLL 被启用"
     -问题(脉冲噪声始终以毫秒周期生成)发生的概率很低。

    问题与 PLL 寄存器设置之间是否有任何关系?

    问题与从 RESET=High 到写入器顺序到寄存器的顺序之间是否有任何关系?

    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi-San、

    您是否说客户将禁用 PLL、然后将其启用? 默认情况下、PLL 处于启用状态。 为什么它们只会禁用它以重新启用它?

    它也可以是 PLL 的配置方式。 您能不能通过它们所使用的 MCLK 频率及其寄存器设置发送数据。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    客户确实设置了 PLL enable (PLL 启用)--> disable (禁用)--> enable (启用),因为他们尝试分析此问题的根本原因,尝试复制此问题以进行根本原因分析。

    请允许我检查您的建议。  
    TLV320AIC3105支持 I2C 标准模式和用于寄存器设置的快速模式。
    在 I2C 快速模式下、SCL 支持高达400kHz 的频率。
    另一方面、MCLK 频率为512kHz 至50MHz、高于 SCL 快速模式频率。
    您能解释更多关于"随寄存器设置一起发送 MCLK 频率"的信息吗?
    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    我期待你的答复如下:
    (三
    请允许我检查您的建议。  
     TLV320AIC3105 支持 I2C 标准模式和用于寄存器设置的快速模式。
    在 I2C 快速模式下、SCL 支持高达400kHz 的频率。
    另一方面、MCLK 频率为512kHz 至50MHz、高于 SCL 快速模式频率。
    您能解释更多关于"随寄存器设置一起发送 MCLK 频率"的信息吗?
    (三

    其他信息、客户的频率设置如下所示、
    SCL (I2C):400kHz
    MCLK:48MHz
    PLL_P:4.
    PLL_R:1.
    PLL_J:8.
    PLL_D:1920
         * PLL 设置与"10.3.3.1音频时钟生成"第25页的表底部相同

    请告诉我是否有任何疑问会导致他们的问题。
    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi-San、

    在器件运行时是否启用和禁用 PLL? 如果是、我不建议这样做、因为它们在器件运行时不会发生变化。 只有当从44.1k 的倍数变为48K 的倍数、或者改变 PLL_IN 时钟时、才需要更改 PLL。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科希、  

    只是想快速补充 Arron 提到的内容。  

    1、 PLL 系数应先编程、 然后在单独的事务中使能 PLL。  (在启用 PLL 时、不应更改系数)

    2.当 PLL 被启用或禁用时、不应给 ADC/DAC 加电。  这不应该是一个惊喜

    此致、

    -Steve Wilson