This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:TLV320ADC3101麦克风偏置电压问题

Guru**** 2486085 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/870332/tlv320adc3101-tlv320adc3101-microphone-bias-voltage-issues

器件型号:TLV320ADC3101

您好:


TLV320ADC3101 使用 3通道模拟麦克风时、如何分配麦克风偏置电压?  TLV320ADC3101数据表仅找到两个 mIC_BIAS 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!  

    只要麦克风不超过拉电流、就可以将多个麦克风连接到 MICBIAS 引脚。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve:

      感谢您的回答、但我有一个问题、即我是否可以同时在模拟输入端使用三部微型手机 。 该规范仅显示2个 ADC 通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、  

    您可以使用3个麦克风、 但很显然、您不会有3个独立的数字输出流。  正如您指出的、 只有2个 ADC。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!