This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825:高音扬声器限制器不工作

Guru**** 2552110 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/880114/tas5825-tweeter-themal-limiter-not-working

主题中讨论的其他器件:TAS5825MTAS5825P

你(们)好

当接合高音扬声器热限制器时、我不会产生任何影响

即使使用非常低的功率值进行测试、也请参阅屏幕截图

使用流量智能放大器1.1 96k

此功能是否经过测试和验证?

我是否需要采取任何特殊措施使其处于活动状态

谢谢

戴维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、  

    您是否导入了扬声器的特性数据?  

    祝你一切顺利、

    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    感谢您的回复

    是 的、特征数据已加载、但我不确定是否正确

    如何验证 特征数据是否正确

    您能否提供"充足 的特性数据"来测试该功能?

    最好

    戴维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、  

    我没有可以提供的样本特征数据;但是、我可以帮助您解决问题。  

    您能否指定正在使用的 TAS5825 EVM? TAS5825M 或 TAS5825P EVM?  

    此外、当您收集特征评定数据时、是否在学习板上完成了?

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Carolina!

     我们使用的是 TAS5825M

    我 自己没有收集特性数据、而是由我们的生产合作伙伴完成的、他们说:

    "学习板 PPC3未能测量高音扬声器温度。 然后、我使用另一个工具进行测量并手动加载温度 TS 参数。"

    也许这是个问题?

    戴维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    是的、这可能是问题所在、使用学习板描述扬声器特征时会出现什么问题?  

    这是您使用的学习板(PP-SALB-EVM)吗?

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    从 TI FAE 获取:

    "找到了错误、尽管该功能不可用、但在处理高音扬声器智能放大器偏移保护计算时出现异常错误。 PPC3团队正在研究此修复方案。

    可以使用以下权变措施向前移动:

    转至 TW 特性数据页面->转至 SOA-Limits (SOA 限制)面板->将峰值偏移限制更改为1mm 或更低 (未使用该值)"

    我已验证该变通办法是否有效

    谢谢

    戴维