This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:ADC5140 EVM 的满量程输入

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/898643/tlv320adc5140-full-scale-input-to-adc5140-evm

器件型号:TLV320ADC5140

您好!

我对 ADC5140evm 的满量程输入有疑问。

我认为它不适用于2Vrms 满量程输入。 ( 请参阅 下面的图片)

 如何使其与2Vrms 差分 满量程配合使用?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jin、

    图像未通过。 请重新发布它们。

    此致、

     佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    由于安全问题、无法上传图片。

    您能 告诉我您的电子邮件地址吗?

    此致、

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jin、

    如果您在此处发布安全问题、您将收到相同的电子邮件问题。 您可以通过私人消息发送它们。

    您还可以发送配置设备的方式以及设备的输入连接。 如果您使用的是 PurePath 控制台、则可以上传 EVM 中使用的配置参数。 顺便说一下、Pure Path 控制台具有用于配置板载麦克风的预设、您可以将其用作参考。

    此致、
    佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须使用公司的电子邮件系统 上传图像信息。 所以、我询问了您的电子邮件地址。

    总之、我将通过下面的文本对其进行解释。

    器件配置

     首先、使用 PPC3 GUI 值(默认值)覆盖器件。

     音频配置已更改

      - IN1P/IN1M

         输入类型:线路输入

         阻抗:10kohm

     音频串行总线

      -ASI 输出配置

          Channel1:启用

      -ASI 格式配置

          协议格式:TDM

          字长:32位

          主/从:从模式

          巴士管理人员:始终禁用

    EVM 条件

      - EVM 由笔记本电脑的 USB 供电

       -IOVDD:3.3V, AVDD:3.3V

      -输入连接:

          IN1P/IN1M,插头 J5/J6:开路,输入源:与 AP525差分(模拟输出/平衡)

       -输出连接

          外部模式(S1/S2关闭)、通过 DSIO (接收器)连接到 AP525

    即使 BIAS_CFG 寄存器值为0x00 (默认值)、当输入源为1.818Vrms 时、该寄存器的工作频率也为-0.08dBFS。

    测量电压、

      电压基准:2.73V,AVDD:3.33V (用万用表测量)

    什么是问题?  如何使其与2Vrms 差分 满量程配合使用?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jin、

    配置看起来正常。 您能否向我发送器件上的批次代码。

    此致、

     佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    我认为您的配置非常好、这是器件增益修整的结果。 通常、音频器件未针对直流精度进行修整、在我们发布的器件的第一个版本中、增益误差可能高达1dB。 这意味着器件之间支持的满量程范围可能略有不同。

    在最新的构建中、我们改进了此增益误差修整、并希望器件之间的增益误差匹配接近0.5dB 或更好(请注意、这不是我们在数据表中提供的规格。 我们确实对通道间匹配进行了规格说明、在~0.1dB 时、该规格应更加严格)。

    如果您可以提供 Pedro 请求的批次代码信息、我们可以确定您拥有的器件批次以及满量程范围内的误差是否符合预期。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我迟到了。

    我理解您的说法。 我将使用1% THD+N 测试0dBFS 输入

    批次代码是

     ADC5140

     TI 9A8

     A2ZS

    此致、