This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:未使用的通道和输入电平偏移

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/892101/tpa3251-unused-channel-and-input-level-offset

器件型号:TPA3251
主题中讨论的其他器件: TPA3255

你好!

Q1)如何处理未使用的通道? 是否应通过一个小电容器(例如0.1uF)将输入接地? 输出通过33nF 电容器连接到 BST (但没有其他连接)?

Q2)测量 TI 评估板 INPUT_x (引脚5、6、16和17)上的直流电压时、我测量的是~ 6Vdc、但在原型板上、我测量的是3.9VDC。 这是正常的吗? 我的原型上的 VDD 为12VDC。(内部生成的 AVDD 和 DVDD 正常)。 请注意、输出按预期以 PVDD/2 (即17.5VDC)为中心、但想知道当我施加高振幅信号时、这是否会对失真产生影响。

提前感谢您的帮助!

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    Q1)我建议使用10uF 的输入电容器电容接地。 是的、系统需要通过33nF 电容器将输出连接到 BST。 您不需要在未使用的通道上进行任何其他连接。  

    Q2)这很奇怪。 如果我还记得、我们器件中的输入偏置点应该大约为3.9V。 这样、您就可以在不发生任何削波的情况下获得完整的电压信号! 您是否在通过 EVM 播放音频时遇到任何问题? EVM 和您的原型设置是否采用相同的配置?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    很抱歉、我的回复很晚-我希望收到一封电子邮件、告诉我我帖子有回复、但我们的服务器可能阻止了回复。

    Q1)我们注意到、有时具有未使用通道的芯片会发热(每块电路板有3个芯片)。 我的一位同事认为 、如果没有输出电感器、这些 FET 将是硬开关、而其他所有通道则是软开关。 这将导致输出 FET 上的耗散增加较大、因此这可能会导致额外的热量。 你怎么看? BTW、移除 BST 电容器、有助于降低发热、因为此部分不再进行切换、但已确认\CLIP_OTW 指示器-因此实际上不是一个选项!

    Q2) 3.9V 位于我的板上。 如果这是正确的、最好您确认这是正确的直流偏置。 我的板或 EVM 上的音频没有问题。 我只是想了解为什么会有差异。 EVM 和 proto 设置基本上具有相同的配置。  

    保持安全!

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    1) 1)我不建议从器件上移除自举电容器。 将器件置于 PBTL 模式可能会有所帮助? 如果这是 TPA3255、那么您可以在1xBTL 模式下运行、基本上会禁用 outc 和 outd。 遗憾的是、TPA3251没有该功能。  

    2) 2)有多奇怪。 我怀疑它可能与运算放大器电路有关、但我必须进行"完整性"检查。 不过,我现在要在本周检查这一点会有点困难。  

    此致、

    Robert Clifton