主题中讨论的其他器件: TPA3255
你好!
Q1)如何处理未使用的通道? 是否应通过一个小电容器(例如0.1uF)将输入接地? 输出通过33nF 电容器连接到 BST (但没有其他连接)?
Q2)测量 TI 评估板 INPUT_x (引脚5、6、16和17)上的直流电压时、我测量的是~ 6Vdc、但在原型板上、我测量的是3.9VDC。 这是正常的吗? 我的原型上的 VDD 为12VDC。(内部生成的 AVDD 和 DVDD 正常)。 请注意、输出按预期以 PVDD/2 (即17.5VDC)为中心、但想知道当我施加高振幅信号时、这是否会对失真产生影响。
提前感谢您的帮助!
路易