This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:由放大器(DSP 前或 DSP 后)输出 I2S 信号的捕捉问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/883633/tas5805m-capture-issue-of-the-i2s-signal-output-by-the-ampli-pre-dsp-or-post-dsp

器件型号:TAS5805M

您好!

在一个平台上、我们使用 TAS5805M 音频放大器。

我们使用的放大器设置为 I2S 模式、并且:
- SIG_CH_CTRL = 0x59 fsMode 48kHz bckRatioConfig (0x50)
- SAP_CTRL1 = 0x02 WORD_LENGTH 24位 I2S_LRCLK_PULSE 0 I2S I2S_SHIFT_MSB 0
- FS_MON = 0x09 48kHz
- bclkRatio = 64

在此设置下、放大器在其 I2S 输入上成功同步。
并从独特的扬声器获取有效音频。

我们尝试捕获 TAS5805M 的 I2S 音频输出。
我们在 I2S 信号输出 DSP 前或 DSP 后运行了捕捉测试。

在许多采集中、我们只成功地获得了几次有效数据。
当捕获正常时、我们可以成功播放它、获得的音频对于人耳来说是可以的。

但大多数情况下、捕获的音频效果不佳。
当我们回放它时、我们只会得到噪声、非常嘈杂的音频或有效的音频、但音量非常弱。
就像在某个地方出现了"同步问题"一样。

我们与用于捕获的器件的供应商保持联系。
到目前为止、我们还没有找到成功捕获 TAS5805M I2S 音频输出的设置。

问题)
Q1) TAS5805M I2S 输出(DSP 前和 DSP 后)是否已在 TI 端成功测试?
Q2)您是否有任何"抖动"或"延迟"数字可与我们分享?
Q3)在捕获侧、建议或强制执行什么设置?
Q4)您可以为我们提供哪些建议/建议、以便在这个问题上取得进展? 可以执行哪些具体测试?

谢谢、
此致、
弗朗克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Franck、  

    对于预处理和后处理、您是否参考 SDOUT_SEL (0x30)?  

    以下寄存器的配置也是什么:Clock_DET_CTRL (0x29)、I2S_CTRL (0x31)、SAP_CTRL2 (0x34)?

    I2S 时钟没有抖动容差、建议使用相位抖动和噪声较低的时钟源。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    感谢您的反馈。

    是的、对于预处理和后处理、我指的是 SDOUT_SEL (0x30)。

    我们的配置为:
    Clock_DET_CTRL (偏移量0x29)= 0x00
    I2S_CTRL (偏移量0x31)= 0x00
    SAP_CTRL2 (偏移量0x34)= 0x00

    此致、
    弗朗克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如需了解相关信息、我们成功找到了捕获器件侧的功能设置。
    同时、我们检查了来自 TAS5805M 的 OK SDOUT 信号。

    此致、

    弗朗克