This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101EVM-K:Windows 10上的驱动程序

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/880629/tlv320aic3101evm-k-drivers-on-windows-10

器件型号:TLV320AIC3101EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3101

您好!

我希望在 Windows 10系统上使用 EVM GUI 软件。 到目前为止,我有:

  • 已下载 GUI 软件 slac249
  • 使用 此 TI 论坛帖子中描述的"兼容性故障排除"变通办法进行安装
  • 下载的驱动程序 slac521
  •   通过禁用"驱动程序签名验证"、已安装 USB-MODEVM_WDM 和 USB-MODEVM_Vista&7驱动程序、上述论坛帖子中也对此进行了详细介绍
  • 插入到 EVM 中、该 EVM 明确表示为"未知器件"
  • 手动更新"未知设备"的驱动程序
  • EVM 现在在设备管理器中进行调整
    • NI-VISA USB 器件
    • USB-MODEVM

根据用户指南(slau209a)的第2.2.1节、我对 SW2进行了一次更改:

  • 将 SW-2.1更改为 ON

所有其他开关均处于出厂默认位置、并与第2.2.1节的建议相匹配。
一旦我将 SW-2.1 (A1)移至 ON、D2处的 LED 将亮起。

我看到电源 LED 处于此状态:

  • D3:绿色
  • D4:绿色
  • D5:红色
  • D6:未点亮
  • D7:绿色

所有其他跳线均处于出厂默认状态。 具体而言、

  • JMP6连接引脚1-2 (USB)
  • JMP10连接引脚3-5 (选择 I2C)
  • JMP11连接引脚3-5 (选择 A0=0)
  • JMP12连接引脚3-5 (选择 A1=0)

启动 GUI 软件后、  

  • 选择 AIC3106
  • 选择 I2C
  • 选择 A1=ON、A0=ON (对于 I2C 地址0x36)
    • 还尝试了 a1=off、a0=off (对于 I2C 地址0x30)

软件显示对话框"Connect USB"- GUI 似乎找不到 USB 器件。

您对如何连接设备有什么建议吗? 我尝试过其他几个开关位置、但到目前为止没有效果。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对延迟答复表示歉意。  

    PC 将器件识别为 USB-MODEVM 是朝正确方向迈出的一步。 只需提出几个意见/问题:

    SW-2.1为 A0。 您是指 A0还是 A1? 为什么更换此开关?

    2、在 SW-2处于默认状态时、D2应亮起。 当您切换 A0或 A1时、D2是否仅照明?

    3.电源指示灯看起来正常。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    你是对的、我错了;我应该提到 SW-2.2 (A1)。 我想我回到零索引

    开箱即用的引脚状态为:

    • SW2.1、A0:打开
    • SW2.2、A1:关闭
    • SW2.3、A2:打开


    当我在该配置中插入器件时、D2不会亮起。

    我发现、如果我将引脚状态更改为:

    • SW2.1、A0:打开
    • SW2.2、A1:打开
    • SW2.3、A2:打开


    然后 D2亮起。 这是正确的解决方案吗?

    感谢您确认电源 LED。

    您对我可以尝试的事情有其他想法吗? 我想知道它是否是驱动程序/Windows 10问题。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    不用担心... 发生了!

    默认 SW-2应为 SW2.1-2.7、应开启(切换至 LO)、SW2.8应关闭(HI)。 请查看下图以供参考。 您能否同时发送 TLV320AIC3101 EVM 和 USB-MODEVM 的图片以便我了解一下?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    请原谅我的延迟-我花了一段时间来跟踪一个好的摄像机。

    照片中的位置不是我开箱后看到的、但它与我到达的位置相同。

    还有什么 不一样的地方吗?

    下面是我当前设置的详细图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    跟进-

    • 您对硬件设置是否有任何反馈?
    • 您对配置 Windows 10软件/驱动程序有什么建议吗?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对他延迟答复表示歉意。 发送的硬件映像显示子卡和主板均处于默认状态。 对于后续步骤、我有几个意见/问题:

    • 安装驱动程序后、您是否重新启动了 PC?
    • 请禁用任何防病毒软件并尝试连接回 GUI。 防病毒软件可能会干扰。
    • 您能否在设备管理器中验证 USB-MODEVM 是否也显示在"声音、视频和游戏控制器"中

    我们目前正尝试在此处重复此问题、以便我们可以尝试找到解决方案。 我很快会向您提供最新信息。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您检查硬件。

    要回答您的问题:

    • 是的。 我再次重新启动只是为了确定,但行为没有变化
    • 应禁用防病毒。 这没有任何影响。
    • 是的、我在那里看到它。 请参阅屏幕截图

    我是否可以提供任何其他信息? 可能我没有正确安装驱动程序?

    再次感谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小型更新-我找到了 Windows 7并在此计算机上安装了程序和驱动程序。 它的行为几乎与 Windows 10计算机完全相同;程序和驱动程序安装、USB 设备在"NI-VISA USB 设备"和"声音、视频和游戏控制器"下进行了明确表述、但程序在运行时显示"连接 USB"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的更新。 听起来像是 USB-MODEVM 固件问题。 我们在 Win7上没有看到类似的问题。 电路板有多旧? 是最近购买的吗? 您是在美国吗? 我们可以为您提供已知的工作板、供您试用。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    从我的角度来看、该板是全新的;我们上周(2020年2月12日)订购了它。

    是的、我在美国的西海岸。 我很高兴尝试使用已知良好的电路板。

    同时,您是否对 Windows 7/10驱动程序有任何其他故障排除想法? 也许是我犯了一个错误?

    如何继续获取已知良好的电路板?

    再次感谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我可以离线联系您吗? 我将要求您提供送货详细信息和发送电路板所需的其他信息。 与此同时、我想不到其他任何调试步骤可供您尝试。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    请执行-我将等待您的消息。

    再次感谢您的帮助、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注释供将来参考-我收到了一个基板、但程序仍然表现出相同的行为。

    我已经尝试过 Windows 10和 Windows 7系统。

    Kevin